This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:将 LSF0108RKSR 用于 I2C 和高速时钟信号—是否有任何问题?

Guru**** 2767935 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593825/lsf0108-using-lsf0108rksr-for-both-i2c-and-high-speed-clock-signals-any-issues

部件号: LSF0108
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC2T245

尊敬的 TI 团队

技术和设计支持->产品选择帮助

我目前使用的是 TXS0104EQRUTRQ1 是传感器和 MCU 之间的信号转换的标准接口 1.8V <->3.3V 。 它处理以下行:

  • I2C (SCL、SDA、400kHz)

  • 触发器 (60Hz)

  • 复位

我也有一个 LSF0108RKSR 、用于翻译 1.8V <->3.3V 对于以下信号:

  • PCLK (20MHz)

  • Hsync

  • VSYNC

  • XCLK (40MHz)


问题

LSF0108RKSR 是一款 8 通道电平转换器、但我仅使用 4 个通道。
是否可以将 TXS0104EQRUTRQ1 上当前的 4 条线路移动到同一个 LSF0108RKSR?
换句话说、所有 8 个信号能否共享同一个 LSF0108RKSR、而不会导致信号完整性或干扰问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我仍在研究这一点、明天将作出回应。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    LSF0108 能够支持大多数此类信号、但我对 PCLK/ XCLK 信号的高频电平转换持怀疑态度。 LSF0108 是一款无源转换器、其输出上升时间取决于所使用的外部上拉电阻器和容性负载。 这意味着、为了实现 40MHz 的速度、上拉电阻必须非常强(15pF Cload 为 130 Ω)、由于内部 FET/电流阱上的压降为 130 Ω、这也会产生相当大的 VOL 电平。 相反、我会寻找用于高速信号(即 SN74AXC2T245、TXU0x02)的固定方向/方向控制转换器。

     【常见问题解答】如何调整与自动双向转换器周围的外部 RC 元件的大小以满足我的系统要求? 

    至于其余信号 (I2C、Trigger、HyNC、Vsync)、这些信号 的带宽似乎较慢、因此可以相应地调整外部上拉电阻、以支持通过 LSF 进行电平转换。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您的详细解释和帮助!

    此致、
    CY