This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:EEPROM 编程

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410, DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593099/ds560df410-eeprom-programming

器件型号: DS560DF410
主题 DS560DF810 中讨论的其他部分

我们在定制电路板上使用 DS560DF410 器件。 我们使用它通过 SFP+接口(以太网接口)与处理器进行通信、当我们使用 FTDI 通过 IIC 使用您的 API 初始化器件时、一切正常。 该器件使用默认参数正常运行。 我们只需要启用两个 DS560DF410s 上的通道。

我们在 PCB 上为每个器件都包含一个 EEPROM、并希望针对生产单元对其进行编程。 但是、我们找不到包含 EEPROM 存储器内容的默认工程。 您能否提供用于使用默认设置初始化器件的默认配置? 我们只需激活 DS560DF410 上的四个通道。

此致、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    我将在内部进行检查、但我们可能没有器件配置的默认 EEPROM。 器件编程人员指南中概括介绍了如何通过 EEPROM 配置 DS560DF410。 如果需要进一步的帮助、我可以帮助为应用创建 EEPROM 文件。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能提供与类似的应用手册、我们将不胜感激 DS100 重定时器应用报告(SNLA245–2016 年 1 月)
    我们在以前的项目中使用了该文档、结果非常好。

    制定类似的准则将对我们有很大帮助。 否则、可能需要进行多次设计迭代、因此我们需要重复移除和重新安装 0402 电阻器、这使得该过程非常复杂且耗时。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    目前、DS560DF410 中没有特定于 EEPROM 的应用手册。 我将与我们的设计团队联系、了解我们是否有任何其他资源可以为此提供帮助 、并将在本周告知您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    与团队核实后、我们有以下建议:

    • 强烈建议使用外部 I2C 控制器来配置器件。 EEPROM 模式存在一些限制、可通过固件补丁来解决。 这些补丁只能通过 I2C 控制器完成、如果 通过 EEPROM 尝试、我们将无法提供技术支持
    • 我们确实有一个工具来为器件创建 EEPROM。 电子表格的第一页 (810) 提供了用于选择 DS560DF410 配置的选项、第二页 (EEPROM_810) 在 C 列中包含以十六进制表示法表示的 EEPROM 字节。该工具是为 DS560DF810 制作的、但如果只有前 4 个通道用于 DS560DF410 应用、则应正常工作。

    我在下面附上了此工具、但请注意、我们强烈建议使用外部 I2C 控制器进行配置。

    e2e.ti.com/.../DS560_5F00_EEPROM_5F00_Tool.xlsx

    此致、

    GREG