This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:建议工作结温

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594795/sn74lvc16t245-recommended-operating-junction-temperature

器件型号: SN74LVC16T245

正在寻找器件的建议工作结温额定值。 指定了绝对最大值 (150C) 以及环境温度 (85C)。

 

建议的结温是否为 125°C? 如果是、您是否能够将其纳入数据表中进行交易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Filipe,

    我们不包括建议的结温、因为此值取决于环境温度、最大功率和 Theta_Ja。 客户可以使用以下公式计算建议的结温:

    建议的最大结温=环境温度+(最大功率* THETA_JA)。

    此致、

    Josh