This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 集线器上的器件选择

Guru**** 2931190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594171/tusb4020bi-device-selection-on-usb-hub

器件型号: TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

您好的团队、

您能帮助检查我们是否有符合以下要求的合适器件吗? 谢谢。  

  1. 工作电压:VDD 为 4.5V-5.5V、VDD 为 3V-3.6V、VDD 为 1.62V 至 1.98V
  2. 工作温度:–40 至+85
  3. 上行支持 HS 480MHz、全速 12MHz。 下行端口支持 HS 480MHz、FS 12MHz、LS 1.5MHz。
  4. 支持 7 个下行端口

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

     我们有 TUSB4041、但它只能满足 2 和 3 级标准。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您提供的信息、如果我们有符合以下要求的器件、您能帮您推荐吗?

    支持 USB2.0、USB3.0 Gen2

    2.用于上行端口的 Type-C

    3. 4 个下行端口

    4.尺寸<9*9.

    5.工作温度–40~105°

    BRS。

    Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TI 集线器只能支持 USB3 Gen1、例如 TUSB8042A。

    好极了

    Brian