This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:RX 线路上的 TX 信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594283/thvd1452-tx-signals-on-rx-lines

器件型号: THVD1452

大家好:

我们使用 THVD1452DR(全双工)。 当使用示波器进行测量时、我们可以看到(的一部分)我们直接放在发送线上的信号、返回到接收线上(也是在收发器之后,因此进行了逻辑转换)。  
对于我们的使用,这不是一个大问题,因为我们从来没有发送和接收在同一时间(更多的轮询系统),但我仍然有兴趣什么可能导致这个“问题“。


您好、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    对于全双工、这听起来好像不会发生、除非将 A/B 引脚与 Y/Z 引脚短接。  

    如果您没有将设备连接到电缆、是否会发生这种情况?

    您有我可以查看的原理图吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    否、它们未短路。 在图中、您可以看到使用示波器测量的信号。 读取的信号是 RX 线路(在 DSP 和收发器之间)。 它显示了 TX 的奇怪影响和连接的器件的预期“ack"。“。  

    左侧信号是奇怪的,右侧是正常的)

    放大(左是奇怪的,右是正常的):




    我将在没有设备连接的情况下测试明天Slight smile

    原理图:

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天我将在没有设备连接的情况下进行测试

    我想可能有一个下游电路板、其引脚可能与接收器短接。  

    [引述 userid=“630992" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594283/thvd1452-tx-signals-on-rx-lines/6141814

    否、它们未短路。 在图中、您可以看到使用示波器测量的信号。 读取的信号是 RX 线路(在 DSP 和收发器之间)。 它显示了 TX 的奇怪影响和连接的器件的预期“ack"。“。  

    左侧信号是奇怪的,右侧是正常的)

    放大(左是奇怪的,右是正常的):

    [/报价]

    您的问题是左侧的信号不正确?  

    这可能是串扰。 尤其是在接收器被禁用(RE 保持逻辑高电平、从而使 R 处于高阻态)时。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    我检查了 TX 在没有内置示波器的器件的情况下发送数据时的 RX 线路。 我在行上看到了 0 个“奇怪“的纹理。  
    这可能是电缆上的串扰? 或者您有其他想法吗?

    是的、左侧的信号是我担心的。


    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了 TX 发送数据时的 RX 行、示波器中没有设备。 我在行上看到了 0 个“奇怪“的纹理。  
    这可能是电缆上的串扰? 或者您有其他想法吗?

    示波器截图显示了 TTL Rx(R OUTPUT 引脚)吗? 还是通道 A? (器件的引脚 12)

    如果是 R 引脚、如果您在其上放置外部上拉电阻器(如 4.7K)或电容器 (100pF)、纹波是否会出现?

    我认为是在某个位置耦合的噪声。 如果是 A 引脚、则可能是 Y/Z 引脚驱动并耦合到通道中。

    - Bobby