This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1239:眼图张开度质量

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587556/lmh1239-eye-opening-quality

器件型号: LMH1239
主题中讨论的其他器件: LMH1219

您好、

我们已在新设计中实施 LMH1239、之前使用了 LMH1219、但我们一直在努力获得足够的性能。 输入端的眼图张开度远低于预期。 我们使用 Samtec BNC 和已确认可满足回波损耗要求的焊盘布局。 您是否可以查看我们的原理图和 PCB 布局?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我们很高兴查看原理图和布局。 您可以在此处上传文件、也可以通过 E2E 在专用消息空间中继续上传文件。

    我这边有一个问题:您是通过 EOM LMH1239 检查眼图张开度、还是使用示波器探测输入引脚?

    • 如果您可以分享您看到的眼图张开度波形、这将会有所帮助

    此致、

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、感谢您的答复。 是的、我们使用内置 EOM 来检查眼图张开度。 我已经使用输出数据重建眼图、然后将其导入到 Excel 电子表格中。  HEO = 0.48UI/VEO = 250mV。

    这是我们在另一种设计中使用的 LMH1219 的 EOM 输出。

    如果可以、我更愿意私下分享原理图和布局?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我已通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 如果您可以接受此申请、我将创建一个专用消息空间、用于共享原理图和布局文件:

    此外、我找到了这篇 E2E 帖子、其中介绍了 LMH12XX 器件上的 EOM 演示。 在幻灯片 4 上、此演示文稿提到 Veo>150mV 且 HEO>0.45UI 时的无错误操作:

    为了我的理解,你看到的错误在恢复的数据还是我们主要寻求优化的信号?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、是的、我见过这篇文章。 我偶尔会看到输入错误、我认为这正处于工作的边缘。 这也是使用 Phabrix Qx 的 1m 电缆、所以我期望它没有错误地工作。 一旦我得到了私有空间、我就会上传设计文件。 谢谢、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的背景、

    我已经在我们的私人消息空间中发送了一条消息。 您应该能够从右上角的聊天气泡按钮访问此内容:

    如果您在查看此空白区域时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    LMH1239 原理图外观正常。 让我来看看布局文件、并在本周晚些时候提供反馈。

    一个问题:您是否有可以共享布局文件的 Altium 或 Cadence 文件? Gerber 文件显示了布线、但没有迹线长度或符号数据等更具体的信息。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您继续回答我的问题。 很高兴原理图看起来很好! 我们使用 ECADstar 所以不确定此输出是否对您有任何好处? 我可以发送它,如果它是,但如果没有,那么如果你告诉我你想要更多的信息,那么我可以提供没有问题的迹线。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢克,我以前没有和 ECADstar 合作过,所以我会坚持你发送的 Gerbers。 您将知道是否有任何布线或表面贴装器件突出。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    以下是我对布局的评论:

    1.建议减小高速布线上的表面贴装器件尺寸。 理想情况下、最好使电容器/电阻器上的焊盘尺寸尽可能靠近布线尺寸。 当在小布线上使用大焊盘时、尺寸的变化会导致焊盘附近出现信号反射。

    2.确保布线阻抗布置在 BNC 附近的恒定 75 欧姆处,并在 OUT0+/-上具有恒定的 100 欧姆差分。 布线阻抗的变化会导致反射并降低信号质量。

    LMH1239 和 BNC 之间使用的布线宽度和长度是多少?

    由于您同时使用 SDI OUT BNC 和 OUT0 差分输出、因此您是否注意到 两个输出(或者只有一个输出)上偶尔会出现错误?  

    • EOM 仅适用于查看传入信号、因此我想知道错误是否存在输出相关性。

    此致、

    Shane