This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501P:切换极性的软件方法

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595803/onet8501p-software-method-to-switch-polarity

部件号:ONET8501P

您好:

是否可以切换引脚 2 和 3 或引脚 10 和 11 的极性? 这一变更将有助于我简化我这边的一些布局问题、但我在数据表或其他资源中找不到任何文档。

我已经看到这一功能可用于我过去使用的其他限幅放大器、因此我想检查一下 ONE8501P 上是否可以使用这一功能、并且没有广泛的文档记载。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb:

    该器件不能实现内部极性反转。

    谢谢、

    Drew