This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-005:技术和购买咨询–适用于学生实验室项目的 PMSM 电机、逆变器和 LaunchPad 套件

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: 2MTR-DYNO, BOOSTXL-DRV8301, LAUNCHXL-F28069M, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595816/tida-00005-technical-and-purchasing-inquiry-pmsm-motor-inverter-and-launchpad-sets-for-student-lab-project

器件型号: TIDA-00005
主题中讨论的其他器件: 2MTR-DYNOBOOSTXL-DRV8301LAUNCHXL-F28069MUNIFLASH

尊敬的支持团队

 

我叫 Wissam Sayssouk、我是一名教师、为工程学生从事教学实验室项目。 作为此项目的一部分、我们计划为实验室配备一台设备  15 到 20 整套 其中包括:

  • a. PMSM 电机 (2MTR-DYNO)
  • a. TI 兼容型逆变器 (BOOSTXL-DRV8301)
  • a. LaunchPad 控制器 (LAUNCHXL-F28069M)

我想就以下几点要求提供资料:

  1. 交货周期和购买条件
    此数量的订单的预计交货时间是多久?
    您是否为大学提供教育折扣或特价?
  2. 软件开发工作流程
    我们的目标是让学生实现控制算法 器件示例 、而无需依赖 MATLAB/Simulink。
    • 是否可以使用基于 Python 的工具或 API 对 C2000 LaunchPad 进行编程和刷写?
    • 是否有官方 TI Python 库(例如,通过 Code Composer Studio、UniFlash 或 TI-Python 驱动程序)?
    • 如果没有、您建议为电机控制项目的无 MATLAB 工作流使用哪些替代方案?
  3. 文档和教学资源
    是否有您推荐的使用 TI C2000 MCU 进行电机控制的现有学术资源、实验室或教学套件?

 

提前感谢您的帮助。 这些信息将帮助我们最终确定下一学年的设备选择。
我期待着你的答复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wissam、  

    感谢您联系我们并对我们的设计感兴趣。  

    1. 我建议您登录 TI.com 并查看每个设计的产品文件夹。 这将允许您订购样片(如果有)。
      1. 可用性因电路板设计而异。 如果商品可用、则通常可以在几周内发货。
      2.  您可以尝试通过申请(免费)样片订购数量、这可以帮助您降低成本。 否则、我不知道有教育折扣。  
    2. 我相信 LAUNCHXL-F28069M 但是、允许进行编程、请使用创建新线程 LAUNCHXL-F28069M  以回答专用控制器/软件支持问题。
      1. 也就是说、LaunchPad 的网页有各种软件工具可供下载。  
    3. 同样、请将问题重新发布到 LAUNCHXL-F28069M  在标题中、该链接将被定向到  TI C2000 MCU 团队以获得有效的支持。  

    此致、
    Andrew