This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392-Q1:在 USB-C 主机系统中将 TPS25751S 与 BQ24392-Q1 配合使用以实现 BC1.2 功能的可行性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595018/bq24392-q1-feasibility-of-using-tps25751s-together-with-bq24392-q1-for-bc1-2-functionality-in-a-usb-c-host-system

器件型号: BQ24392-Q1

您好、

我想确认在以下 USB 系统配置中组合 TPS25751S 与 BQ24392-Q1 的可行性。

我们的系统要求包括:

•打印机(我们的产品)必须作为 USB 主机 (DFP) 运行、并作为通过 USB-C 连接的平板电脑的电源
•平板电脑充当 USB 设备 (UFP) 和电源接收器。
•打印机必须同时为平板电脑提供电源 (5V/3A 或 9V/2A) 和 USB 数据通信。
•打印机中集成了一个 USB 集线器、允许对连接到两个 Type-A 端口的多个 USB 外设进行上行控制。
•从平板电脑的角度来看、打印机必须作为支持 CDP 的主机、以便可以同时进行充电和数据通信。

我们最初评估了 TPS25751S 内部的 BC1.2 特性、但根据之前的 E2E 主题、除非添加了外部 USB 多路复用器和基于 MCU 的开关逻辑、否则 TPS25751S 中的 BC1.2 广播无法与 USB 集线器共存。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590144/tps25751-bc1-2-support-and-dp-dm-handling-on-tps25751s

这大大增加了复杂性。

因此、我们正在考虑采取以下替代办法:

将 BQ24392-Q1(BC1.2 检测+ USB2.0 HS 开关)与 TPS25751S 配合使用、
其中 TPS25751S 仅处理 USB-C/VBUS/CC 和 PD 控制、DP/DM 线路通过 BQ24392-Q1 路由。

在继续之前、我想确认以下几点:

在打印机为 USB 主机 (DFP) 且必须向平板电脑广播 CDP 的系统中、BQ24392-Q1 是否可以支持 BC1.2 操作?
我的理解是、BQ24392-Q1 主要用于 UFP 侧 BC1.2 检测、不会生成主机/CDP 所需的 BC1.2 广播模式。
因此、它可能不会替换 TPS25751S 的 BC1.2 功能。

您能否告诉我上述理解是否正确?
我想知道 TPS25751S + BQ24392-Q1 的配置是否与 BU1.2 兼容。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我认为、如果 TPS25751S 处理主机端功能、则 BQ2439-Q1 是为器件侧设计的、但这并不意味着出现问题。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:  

    为了确保我的理解正确、我想确认一点。

    在我们的系统中、打印机上的 USB-C 端口必须作为主机 (DFP) 运行、并为平板电脑供电和传输数据。 因此、打印机需要对平板电脑执行主机侧 BC1.2 广播(例如 CDP)。

    我的理解是:

    • BQ24392-Q1 设计用于器件侧 (UFP) 充电器检测、

    • 它不会在 D+/D−上向下游器件生成 BC1.2 广播信号。

    因此、即使 TPS25751S 和 BQ24392-Q1 一起使用、
    BQ24392-Q1 无法取代此 USB-C 主机应用所需的主机侧 BC1.2 功能。

    您能否确认此理解是否正确?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、您是正确的。BQ24392-Q1 是无源多路复用器、因此无法提供  所需的广播支持。

    谢谢您、

    Arya