This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于漏电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595644/tca9517-regarding-leakage-voltage

器件型号: TCA9517

A 侧在 1.8V 下工作、B 侧在 3.3V 下工作。
如果仅施加 1.8V 电压、B 侧是否可以生成电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kimura、

    TCA9517 在断电时支持 I2C 引脚上的高阻抗。 这包括 VCCA 启动和 VCCB =关闭时的情况。  

    此致、

    Tyler