This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 DP83822IRHBR 的 RX、TX 信号布线

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595687/dp83822i-regarding-the-rx-tx-signal-routing-for-dp83822irhbr

器件型号: DP83822I

HI TEAMS

目前计划使用 DP83822IRHBR 进行电路设计。 对路线有疑问、希望得到您的确认。
将分别执行 RX 和 TX 信号线的长度匹配。 需要确认哪些值适合匹配的长度和长度匹配容差? 谢谢你。

发送信号:TXCLK、TXD[0-3]、TXEN、TXER
接收信号:RXCLK、RXD[0-3]、RXDV、RXER、CRS、 COL