This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:使用 TMUX1309-Q1 将单个 CAN-FD 接口 (TCAN1044-Q1) 多路复用到 16 个外部 CAN 总线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595402/tcan1044-q1-multiplexing-a-single-can-fd-interface-tcan1044-q1-to-16-external-can-buses-using-tmux1309-q1

器件型号: TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1309-Q1

尊敬的TI E2E支援團隊:μ s

我們有一個關於TCAN1044 Ω-Q1 的問題。μ s

目前、我們板載MCU只有 μ s 一個CAN Ω FD接口 Ω 、但我們需要測試 μ s 16組外部CAN線路 μ s 。μ s

我們目前的解決方案是:μ V MCU -> TCAN1044-Q1 -> TMUX1309-Q1 x 4 ->總線 μ A 可以連接埠 μ A

我們想問:μ s

  1. 這種交換 μ 多工方案是否有 μ V 佈局問題?μ s

  2. 還有 μ s 其他更好的 μ s 測試方法嗎?μ s

謝謝。μ s

此致、μ s

傑夫 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的寿志:

    请注意、这并非数据表 9.2.2.1 规定的标准 CAN 拓扑、因为这似乎是一种星型拓扑、其中 1 个收发器馈送到 16 个分支(而不是 2 端接器总线)。 每个分支应充当具有额外 R-ON 和 TMUX 电容的残桩、并可能包含反射/振铃、尤其是在速度增加时。  

    如果残桩短如数据表的 9.2.2.1 I.E.所示、则可以使用该方法。应保持所有布线尽可能短且对称、并布线为差分对。

    另请注意、TMUX 不适用于浪涌、建议确保提供适当的保护(TVS、串联 R、CMC 等)、同时确保一次仅连接一条线路。

    如果您必须切换物理总线、还可以考虑对 TXD / RXD 进行多路复用、而不是 CANH / CANL 或汽车模拟开关/继电器。谢谢。

    此致、

    Michael。