This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:关于 IC 封装

Guru**** 2931690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595563/tcan1057a-q1-about-ic-package

器件型号: TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057-Q1

关于采用 SO8 封装的 TCAN1057-Q1 芯片、晶圆制造和封装/测试的代工厂是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhenpeng:

    请帮助了解我们的汽车制造流程。 如果需要、还建议联系您的 TI 区域客户服务/TI FAE 或 TI 销售代表 (如果无法访问)、谢谢。

    此致、

    Michael。