This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:ADS92xx_EVM_GUI 程序 FPGA:编程错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595394/ads9219evm-ads92xx_evm_gui-program-fpga-error-in-programing

器件型号: ADS9219EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

您好:  

需要一些帮助来解决这个问题。 Im 使用 ADS9219EVM 与 TSWDC155EVM、手动更新 Sparrow 驱动器后在尝试对 FPGA 进行编程时仍然收到错误。 我还尝试重置 USB 并再次尝试编程、但这没有帮助。  

似乎这是之前的问题、如这里所述:

TSWDC155EVM:USB 器件驱动程序问题 — Windows 11

 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483678/tswdc155evm-usb-device-driver-problem---windows-11?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS9219EVM#

您能告诉我这是否已修复、或者我还应该尝试什么?

谢谢、
Jose Berroteran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    您能否向我展示通过 GUI 看到的错误的图片?  

    只是为了确保:

    主控板

    • J5 应处于+2.5V 模式 (J5[1-2])
    • 如果仅使用 USB-C、则 J2 也应处于 USB_PWR 模式 (J2[1-2])
    • 连接电源时、应该有几个 LED
    • 在通过 ADS9219EVM GUI 启动期间、“上电“之后、更多 LED 应会亮起

    执行/观察上述步骤后、是否仍然出现错误?  

    有时需要的调试步骤:  

    1. 断开 USB C/电源与 TSWDC155C 的连接、持续时间为~1 分钟
    2. 重新启动 GUI
    3. GUI 满载并且 USB C/电源已重新连接到 TSWDC155C
      1. 打开“Extras"选项“选项卡(“控件“部分的最后一个选项卡;可能必须单击右箭头才能找到)
    4. 点击“Reset USB“(重置 USB)并等待“rested"状态“状态更新(下图)
      1. 返回到“config"选项“选项卡
      2. 请按照用户指南中的步骤操作
    5. 选择器件
    6. 初始化 USB
    7. 对 FPGA 进行编程
    8. 初始化 ADS92xx

      此致、  

      Yolanda  

    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好、Yolanda。 感谢您的答复。  

      将跳线 J2 移到了 USB 电源位置并正常工作。 它从袋中取出、J2 位于+5V 位置、未检查、原因是文档中显示默认位置是 USB POWER。  

      再次感谢您的帮助

      Jose