This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:需要 s 参数模型

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596273/esd1lin24-q1-s-parameter-model-is-required

器件型号: ESD1LIN24-Q1

您好的团队、

请问这款器件是否有参数模型? 我想模拟此器件的 s 参数。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    如果您需要数据、请告诉我。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您提供 S21 的数据。 您能否模拟 S11、S12 和 S22?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    有关所有 s 参数、请参阅图像。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    非常感谢 S11、S12、S21 和 S22 的仿真! 说服客户使用我们的设备确实很有帮助。

    顺便说一下、我想知道您是否有这些仿真的原始数据?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    请参阅随附的原始数据文件。 另外、需要注意的是、这是一个完全仿真的模型、因此没有为此收集实际的实验室测量值。  

    此致、

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../ESD1LIN24_5F00_sparamdata.csv