This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:数据包对齐和前导码长度

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595654/dp83826ai-packet-alignment-and-preamble-length

器件型号: DP83826AI

尊敬的支持团队:  

我们计划使用的微控制器有一个以太网 MAC、对数据包分配和前导码长度有特定的要求、从而限制了可互操作 PHY 的数量。  

在 10MBit 模式下、MAC 要求数据包采用八位位组对齐方式。 如果前导码已缩短、则无法正确处理数据包、从而使数据包保持非八位位组对齐。 此外、它还要求前导码长度至少为 1 字节。  

DP83826A PHY 是否符合这些要求?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    在 10M 中、PHY 可能会消耗定时锁定的前导码、但 PHY 将填充消耗的前导码、因此 MAC 不应看到前导码长度有任何变化。  我相信 PHY 将符合 MCU 的要求。  

    请告诉我您的想法。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    感谢您的快速响应。 因此、它应该是兼容的、但仍然存在不确定性。 我想我们必须尝试使用原型设计。  

    谢谢、此致

    Dominik