This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:电缆驱动器模式–重新连接信号后在 12G-SDI 上未检测到锁定

Guru**** 2679745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594876/lmh1297-cable-driver-mode-no-lock-detected-on-12g-sdi-after-reconnecting-signal

部件号: LMH1297

尊敬的团队:

我在中使用的是 LMH1297 电缆驱动器模式 、我遇到了信号锁定检测的间歇性问题 12G-SDI (11.88Gbps) 数据速率。

当我将 12G-SDI 光学信号(通过 12G SFP 2RX 模块)连接到 LMH1297 时,信号会正确地通过器件 — 接收器正确地捕获它(使用 Phabrix 进行验证 — 眼图看起来正确)。 我还确认信号已恢复、因为恢复数据的“眼图“与预期的原始输入数据不同。

不过、LMH1297 有时也是如此 不指示锁定  数据速率为 11.88Gbps。 根据 《LMH1297 编程指南》的第 3.11 节、锁定检测过程在 以下步骤 3 停止:

 “Wait until bits [4:3] are set to indicate device is locked.”

没有返回  0x18 、设备间歇性地继续返回 0x00 、这意味着它不报告有效的锁定条件。

观察到的行为:
出现此问题 偶尔出现 (但发生这种情况时,下一次 SDI 重新连接不会解决问题)、而不是每次重新连接后。

  • 当先前锁定的 SDI 信号断开并重新连接时、会发生问题。
  • 在这些情况下、即使输出端的信号明显正确、LMH1297 也不会通过寄存器报告锁定状态。
  • 执行 CDR 状态机复位 恢复预期行为 — 检测到锁定,并且寄存器报告正确的数据速率 (11.88Gbps )。
  • 重新插入 SFP 模块 同时也解决了问题。

问题:
1. LMH1297 在重新连接有效的 12G‑SDI 信号后偶尔无法将 LOCK 重新置为有效的原因可能是什么?
2.是否有建议的顺序、配置或定时调整,以确保设备自动重新获取锁,而无需 CDR 或 SFP 重新初始化?
3. 在器件未锁定时手动复位 CDR 状态机是否有帮助、或者是否会导致意外行为?  提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更改数据速率后、如果切换使能引脚、LMH1297 是否再次正确锁定到输入信号?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    我已经确认、切换使能引脚可使 LMH1297 在问题发生后正确锁定到输入信号。

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    LMH1297 LOCK_N 引脚可通过寄存器控制进行重新配置以指示 CD_N(载波检测)事件。 当配置为 CD_N 输出时、该引脚会在所选输入的载波检测电路检测到有效信号后、自适应结束时置为低电平。 在寄存器控制下、该引脚可以重新配置为指示 SDI_IO(EQ 模式)或 IN0(CD 模式)的 CD_N。 当数据速率更改为  11.88Gbps 时 、您是否会看到 LOCK_N 先变为高电平?

    我担心的是 LMH1297 在输入端没有看到 LOS 来触发自动 CDR 重新锁定、在这种情况下、我们必须手动复位 CDR 才能使其正确锁定到输入信号。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这是很好的,你提到它... 因为在我的案例中、我总是看到 IN0 输入上的 LOS=0(我定期读取它)、即使我没有使用 SFP 传输任何明智的信号(没有插入光纤)。  这是预期行为、还是我的设置可能存在问题?

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    当未插入光纤时、能否测量 IN0 输入端的电压? 对于 IN0 输入、信号检测(默认)IN0±的失效关断阈值电平为 18mVpp。 如果您一直看到 LOS=0、则我想知道电压是否高于 18mVpp。  

    您还可以通过寄存器强制信号检测覆盖、并查看其是否锁定至 11.88Gbps 数据。 强制信号检测的详细信息请参阅 LMH1297 编程指南第 3.3 节。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    目前、我没有必要的测量设备来在光纤插头连接的条件下准确测量 IN0 输入端的电压。

    我尝试关断 IN0 载波检测、然后上电、从而解决了问题。 我还调整了 IN0 载波检测的阈值、但这无助于事—信号始终指示为检测到。

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    您能否拔下模块本身并查看 LOS 是否变高? 我认为、我们需要了解 IN0 输入端呈现的信号性质、以便了解为何始终检测到信号。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    拔下 SFP 模块使 LOS 变为高电平。

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    感谢您的快速更新。 移除电缆后、该模块似乎正在将 IN0 输入驱动到高于其信号检测在阈值时置位的电平。   因此 LMH1297 在输入端不会看到 LOS、从而使用 11.88Gbps 数据速率触发自动 CDR 重新锁定。

    您可以强制检测 IN0 输入、这看起来会解决该问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 分享您的专家见解。

    最后一个问题:一旦 CDR 失去锁定(在失锁后立即执行)、复位后断电、再为载波检测机制上电(在相同情况下)之间是否有任何区别?

    谢谢
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    强制载波检测断电会强制信号检测关闭、这也会将 CDR 断电。 载波检测通电后、CDR 将上电并重新锁定到输入信号、这样可以回答您的问题吗?

    谢谢

    David