This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:有关绝对最大额定值的问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597033/tca9539-questions-about-absolute-maximum-ratings

器件型号: TCA9539

尊敬的团队:

请解释以下情况:
数据表指出、TCA9539 的 VI 和 VO 的绝对最大额定值为–0.5V 至 6V。
上述条件是否意味着即使在未加电的情况下输入了–0.5V 至 6V 范围内的电压、器件也不会断开?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User623594:

    正确、但这些是 ABS。 器件的最大额定值。 在建议运行条件之外但在绝对最大条件范围内运行可能会随着时间的推移缩短器件的寿命。  

    超过绝对值 最大额定值可能会损坏器件。  

    如果您需要在未上电时向此器件的输入施加 6V 信号、这是可以的、但不建议使用此器件。  

    此致、

    Tyler