This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:INA236 的 I2C 电平转换器 IC 选择

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236, TCA9511A, TCA9803, ISO1643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596453/tca9511a-i2c-level-converter-ic-selection-for-ina236

器件型号: TCA9511A
主题中讨论的其他器件: INA236、、 TCA9803ISO1643

大家好!

1.能否告诉我 TCA95711 是否真正能够识别 0.3*Vcc 的低电平?

2.我想使用 INA236 与 VOL 为 0.6 至 0.8V 的隔离器进行通信。
如果我使用 TCA9511A、是否可以实现这一点?  

换言之:
隔离器<->TCA9511A <-> INA236 (Vcc 和 VS 为 5V)

隔离器:VIL = 0.5V、VOL = 0.6V 至 0.8V

TCA9511A:VIL = 0.3*Vcc (1.5V)、VOL = 0.4V

INA236:Vil = 0.4V、VOL = 0.3V

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masami:

    1.能否告诉我 TCA95711 是否真正能够识别 0.3*Vcc 的低电平?

    当 VIL = 0.6V 时、内部上升时间加速器会触发。 TCA9511A 的 VIL 为~ 0.6V - VOS 至 0V。  

    例如、如果 SDAIN/SCLIN 上的 VOL = 100mV、则 SDAOUT/SCLOUT = VOL + VOS = 100mV + 60mV = 160mV。  

    因此、可接受的 VIL 范围是 RTA 阈值电压 — 失调电压 (max)。 0.6V - 100mV = 0.5V。  

    0V < VIL < 0.5V 是此缓冲器的 VIL 范围。  

    [引述 userid=“180287" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596453/tca9511a-i2c-level-converter-ic-selection-for-ina236

    2.我想使用 INA236 与 VOL 为 0.6 至 0.8V 的隔离器进行通信。
    如果我使用 TCA9511A、是否可以实现这一点?  

    换言之:
    隔离器<->TCA9511A <-> INA236 (Vcc 和 VS 为 5V)

    隔离器:VIL = 0.5V、VOL = 0.6V 至 0.8V

    TCA9511A:VIL = 0.3*Vcc (1.5V)、VOL = 0.4V

    INA236:Vil = 0.4V、VOL = 0.3V

    [/报价]

    在这种情况下、隔离器的输出电压太大、无法与 TCA9511A 配合使用。  

    您是否考虑使用 TCA9803、其中 A 侧面向隔离器、B 侧面向 INA236 器件?  

    TCA9803 B 侧无需在 B 侧使用外部 PU 电阻、因为它使用内部电流源提供 PU 电流。 其 VolB 非常低、在 INA 器件的规格范围内。 一个缺点是该器件的速率仅为 3.6V。 VILA = 0.3 x VCCA。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    谢谢你。

    您的帖子使我明白 TCA9511 有一个问题。

    我计划更换隔离器、并将 ISO1643 的 2 侧设为 INA 侧。 这种情况可以吗? :

    [VCC 为 5V]主机<-->(SIDE1) ISO1643 (SIDE2)<--> INA236 [Vcc 和 VS 为 5V]

    主机:ViL=0.3*Vcc (1.5V)、VOL(实际值)=0.1V

    ISO1643 (SIDE1):VIL = 0.48V、VOL = 0.4V

    ISO1643 (SIDE2):ViL=0.3*Vcc (1.5V)、VOL = 0.4V

    INA236:Vil = 0.4V、VOL = 0.3V

    我还将考虑 TCA9803。

    此致、

    Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masami:

    此实现看起来更好。  

    只要 ISO164x 器件的 VOL 与 INA236 和主机控制器的逻辑电平兼容、就可以正常使用。  

    [引述 userid=“180287" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596453/tca9511a-i2c-level-converter-ic-selection-for-ina236/6153142

    [VCC 为 5V]主机<-->(SIDE1) ISO1643 (SIDE2)<--> INA236 [Vcc 和 VS 为 5V]

    主机:ViL=0.3*Vcc (1.5V)、VOL(实际值)=0.1V

    ISO1643 (SIDE1):VIL = 0.48V、VOL = 0.4V

    ISO1643 (SIDE2):ViL=0.3*Vcc (1.5V)、VOL = 0.4V

    INA236:Vil = 0.4V、VOL = 0.3V

    [/报价]

     我不支持隔离式缓冲器、但根据数据表的 EC 表、它看起来不错。  

    此致、

    Tyler