This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:关于 TFP410MPPREP 的 RGB 信号路由

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595684/tfp410-regarding-the-rgb-signal-routing-for-tfp410mpaprep

部件号: TFP410

HI TEAMS

目前正计划使用 TFP410MPAPREP 进行电路设计。 对路线有疑问、希望工程师予以确认。 将对以下信号执行长度匹配:RGB_D (23:0)、RGB_DE、RGB_HSYNC_N、RGB_VSYNC_N 对于布线长度和长度匹配容差、通常有哪些合适的值? HDMI_CTL (3:1) 是否需要与上述信号进行长度匹配? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 有关 TFP410 布线指南的应用手册。 您还可以使用此板级配置文件作为参考。

    e2e.ti.com/.../2063.FPD23DAEVM_5F00_data.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liu  

    感谢您的答复。 RGB 信号的 PCB 布线长度有任何长度要求吗?
    HDMI_CTL (3:1) 不需要与 RGB 信号进行长度匹配、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会保持 RGB 信号 (RGB_D (23:0)、RGB_DE、RGB_HSYNC_N、RGB_VSYNC_N)。 布线长度小于 4 英寸  

    TFP410 在垂直消隐间隔期间编码和传输 CTL[3:1]输入。 CTL3 保留用于 HDCP、始终编码为 0。 CTL[2:1]输入保留供将来使用。 所以我认为您不需要使用 CTL[3:1]。

    谢谢

    David