This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:与 LAN9252 交叉参考

Guru**** 2931040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597160/dp83849i-cross-reference-with-lan9252

器件型号: DP83849I

您好的团队、

DP83949I 是否可以替换 LAN9252? 如果不是,你能提供亲和的解决方案。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LAN9252 是具有集成以太网 PHY 的 2/3 端口 EtherCATRegistered子器件控制器。 遗憾的是、我们的路线图中没有可以替代它的确切部分。 但我们有一个支持 EtherCAT 的分立式 PHY DP83826A。

    谢谢

    David