This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:单独访问 PORT0 和端口 1

Guru**** 2687965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596504/ds90ub949-q1-accessing-port0-and-port1-individually

器件型号: DS90UB949-Q1

他、团队、

请就我的问题向我提供建议

数据表第 50 页坚持认为“地址 0x1E 发送器端口选择位 1 PORT1_SEL 选择端口 1 以从主 I2C 地址访问寄存器。 对于写入、将端口 1 寄存器和共享寄存器 两者可兼得 已写入。“

问题 1: 这是否意味着即使通过端口也可以同时配置 GPIO 和 D_GPIO 0 _SEL 位      是否设置为“0"?“?

问题 2: 如果是、您能告诉我如何单独载入 GPIO 和 D_GPIO(不是使用)吗          从 I2C 地址?

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    q1. 这是否意味着即使通过端口也可以同时配置 GPIO 和 D_GPIO 0 _SEL 位      是否设置为“0"?“?

    如果设置了 PORT1_SEL 位、仅会配置 D_GPIO。 当说明涉及共享寄存器时、这些共享寄存器不是特定于端口的寄存器、也不是基于 PORT0_SEL 或 PORT1_SEL 的功能更改。

    [quote userid=“280525" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596504/ds90ub949-q1-accessing-port0-and-port1-individually 如果是、您能告诉我如何单独载入 GPIO 和 D_GPIO(不是使用)吗          辅助 I2C 地址?

    要配置 D_GPIO、请将 949 主页寄存器 0x1E 设置为 0x2。 要配置 GPIO、请将 949 主页寄存器 0x1E 设置为 0x1。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您的回答。

    MITA