This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T541-MOSFET EP:启用缓冲器 IC 的控制逻辑

Guru**** 2921980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596198/sn74lv8t541-ep-enable-control-logic-for-the-buffer-ic

器件型号: SN74LV8T541-SN74LV EP

尊敬的 TI 团队:  

我们在设计中使用 SN74LV8T541MPWREP 缓冲器 IC、数据表似乎没有提供具有不同 VCC 的 OE 引脚的逻辑电平信息?  

PLS 对于变化的 VCC - 1.8V、3.3V 和 5V 建议相同。  

Garima R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garima、

    由于 OE 引脚被视为输入、因此您可以使用建议运行条件中的 VIH 和 VIL 信息。 OE 以 VCC 为基准。

    此致、

    Jos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jos:  

    这个问题已经提出来、因为数据表没有专门用于 OE 的 VIH/VIL、它对于所有输入都具有以下 belwo、将 OE 视为您指示使用以下数字来驱动的输入? 正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garima、

    正确的是、VIH 和 VIL 信息也将适用于 OE。

    此致、

    Josh