This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:PHYCR 的函数(偏移= 19h)。 位 5

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596314/dp83826i-function-of-phycr-offset-19h-bit-5

器件型号: DP83826I
主题中讨论的其他器件: TLK105

你好

DP83826 (A) 寄存器 PHYCR(偏移= 19h)位 5 的功能是什么。
是否与 TLK105 相同?

differnet LED 引脚和模式的组合不容易理解。

善良的愤怒

Thomas Donner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    有关配置不同 LED 引脚的功能、请参阅寄存器 460h。 此寄存器保存 LED1、2 和 3 的 LED 配置(如下所示):

    寄存器 19h 位 5 是我们这边的一个拼写错误、将在数据表的下一个修订版中进行修订。  
    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    新数据表的下一个版本将在什么时候?
    您能给我一个提示、对于新数据表中的第 5 位、建议的“答案“是什么?

    背景:
    我们计划使用 DP83826I 进行新设计。 但我们使用了一个购买的堆栈、他们配置  DP83826I、喜欢 TLK105(相同的 SW 驱动程序)。
    n´t 未通过该栈直接访问 PHY 寄存器。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    下一个版本将在明年进行、但我们计划保留该位、因为该位不会配置 LED、因为它在 TLK105 中完成。  
    这是因为 DP83826 的 LED 配置选项更多、而这需要扩展寄存器访问权限。  

    此致、

    j