This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:布局板级配置文件。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594391/hd3ss215-layout-board-file

器件型号: HD3SS215

尊敬的团队:

可以提供布局板文件(Allegro、PAD 或其他格式)? 如果可以提供 HD3SS215 评估模块的板级配置文件、这将是我们的理想解决方案。  

与客户一起工作的布局工程师确实需要查看原始 EVB 文件、以生成最佳的布线计划。 您可以参阅随附的文件以了解当前进度。  

如果可以提供这些文件、客户还愿意签署 NDA。

(2) 对于下图中突出显示的 HDMI_B_RX_CLKP/N 差分对、我们目前不知道如何对其进行布线、以便其在不使用任何过孔的情况下进行连接。  

David_251203_1130.xlsx 

HDMI_SW_251203.pdf 

HD3SS215_EVB_SCH.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的支持。

    2025/12/4.

    中国台湾 BCM/David Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    请通过电子邮件联系、获取有关此问题的回复。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我的电子邮件如下:

    tommy.tzeng@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我仍在尝试查找文件并验证是否允许我共享这些文件。 如果验证、我会将文件发送到您的电子邮件。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    有了、 如果可能、客户还将签署 NDA。

    期待您的答复,感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我找到了 EVM 的一些文件、然后发送到提供的电子邮件地址。

    谢谢您、

    Arya