This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:SN65LVDS2DBVR 的输入端接

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2, SN65LVDT2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595967/sn65lvds2-input-termination-of-sn65lvds2dbvr

器件型号: SN65LVDS2

尊敬的 TI 团队:

我的应用需要一个差分转 LVCMOS/LVTTL 转换器来将 78.125Mhz 差分时钟转换为 78.125Mhz 单端时钟。 我计划执行交流耦合和外部偏置、如下所示。 您能帮助检查它是否可行吗? 谢谢!

差分时钟输出特性

GTY_CLK.png

原理图

SN65LVDS2.png

谢谢、

YW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YW:

    应移除 R356 和 R357。 R358 和 R359 将为两个端子提供共模电压、但由于使用 100 Ω 端接电阻、2 个端子之间会出现轻微偏移。 如果不需要此偏斜、可以通过共模偏置实现分裂端接、如下所示。 如需了解其他偏置方案、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/slaa840/slaa840.pdf?ts = 1765295614326&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此外、SN65LVDS2 没有集成端接电阻器、但原理图中的符号显示了集成端接电阻器。 您使用的是具有当前器件型号的 100 Ω 终端 (R353) 的方式是正确的、但如果您打算使用带有集成电阻器 (SN65LVDT2) 的器件、则需要移除 R353。

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的反馈。

    更多问题如下所示...

    1.在布局中、0.1uF 是否应靠近驱动器或接收器?

    2.是否应将外部偏置电阻器放置在布局中靠近驱动器或接收器的位置?

    3.我是否可以进行直流耦合以将低于时钟输出的接口连接到 SN65LVDS2?

    谢谢、

    YW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YW:

    电容器和电阻器应靠近接收器放置。  

    您分享的规格表明 LVDS 输出已经是直流耦合的、因为它的失调电压为 1.25V。 如果是这种情况、那么您可能不需要进行任何交流耦合、只需在接收器上连接一个 100 Ω 端接电阻器。 SN65LVDS2 接收器将能够读取这些直流耦合信号。  

    此致、

    马特