Other Parts Discussed in Thread: TXE8124
器件型号: TXE8124-Q1
主题中讨论的其他器件: TXE8124
可以问一问 TXE8124。
当通过 SPI 接口写入寄存器时、将 GPIO 设置为输出。
1. GPIO 上的时序实际设置为输出的时间是什么时候? 是在 CS 变为取反且 SCLK 通过 TPV 之后吗? 
2.以下是否表示写入的值可以通过 SDO 输出? (是否可以进行回读操作?)

3.对于第 2 项中描述的操作、当该值回读值与写入值不同时、控制器可以重写它吗?