This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:环回原始数据与重定时数据

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595946/ds110df111-loopback-raw-vs-retimed-data

部件号: DS110DF111

您好:

 

数据表第 7.2 节中的方框图表明、您可以将原始数据或重定时数据输出到环回输出。 但是、我看不到一个允许您控制数据是原始数据还是重定时数据的寄存器。 这是用户可以控制的吗? 如果是、如何实现?

 

image.png

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    用户可以使用以下寄存器序列配置原始数据。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分