This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410EVM:DS560MB410 与 GMSL 协议的兼容性

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594904/ds560mb410evm-ds560mb410-compatibility-with-gmsl-protocol

器件型号: DS560MB410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS560MB410

您好、我在查看该组件的数据表、只是想确认 GMSL 协议是否与该芯片兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maximiliano、

    计划将用于此 GMSL 应用的数据速率和调制? 我的理解是 有几个不同的 GMSL 版本。 此外、转接驱动器是否放置在串行器和解串器模块之间?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregroy 大家好、这是在 6Gbs 下使用 PAM4 调制。 我们计划在串行器和解串器之间使用转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maximiliano、

    DS560MB410 将支持 6Gbps 的正向通道 PAM4 信号。 此应用中是否使用了 GMSL 反向通道功能? 如果是、转接驱动器将无法支持 单个 通道上的双向信号。  

    此致、

    GREG