This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于使用 ANSYS 的 SI 仿真期间的异常过冲和下冲。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595580/dp83869hm-regarding-abnormal-overshoot-and-undershoot-during-si-simulation-using-ansys

器件型号: DP83869HM

在使用 DP83869HMRGZR 的以太网 GMII 部分进行仿真时、我看到 PHY_TX_D0、PHY_GTX_CLK 中有一些过冲和下冲。 附加以下屏幕截图。 你能解释一下原因吗?

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否分享您的仿真原理图、以便我们可以对照我们的原理图进行检查? 此外、您在这里使用的 MAC 阻抗模型是什么? 低 MAC 阻抗可能导致该问题。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 附加了此处使用的原理图和 ibis 模型的屏幕截图。

     ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAC 是 FPGA - XC7K410T-2FFG900I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提供的仿真原理图。  

    我们曾尝试在 ADS 上对其进行仿真。 下面是我们采用阻抗控制“1111"的“的原理图:


    然后可以看到过冲:



    具有较高阻抗设置 ('1001') 时:


    可以看到过冲消失了:




    此致、
    j