This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:UB935 E RE 在 EMC 测试中

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595980/ds90ub935-q1-ub935-e-re-in-emc-testing

器件型号: DS90UB935-Q1

尊敬的 TI 同事:

我们使用了 ub935 内部常开时钟模式(AON 模式)、RE 测试过度。

过多的频率集中在 5260/5300 Hz。

我们如何通过寄存器配置或硬件进行优化?

我们需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您在此处分享您的结果。 您是否能够分享用于该工程的布局和原理图? 异步内部 AON 模式下的 DS90UB953 默认情况下已经具有 SSC 配置文件、因此这里不提供任何寄存器配置。 从理论角度来看、我不希望看到这些领域的峰值。 您能否详细说明您针对此测量的测试设置? 在本测试中、我们通常希望在收集发射结果之前看到 954 和 953 呈现稳定锁定状态。  

    此致、

    Zoe