This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:FPD 至 FPDIII 转 HDMI 桥接器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1, TFP410, DS90UH927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596394/ds90ub926q-q1-fpd-to-fpdiii-to-hdmi-bridge

器件型号: DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件: TFP410DS90UH927Q-Q1

尊敬的团队:

客户计划构建 FPD 至 FPDIII 转 HDMI 桥接器。 请告诉我以下产品选择是否合适。

 DS90UH927Q-Q1 和 DS90UB926Q-Q1 配对用于 FPD 至 FPDIII、然后将其馈送到 TFP410。

这就足够了吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    UB926 具有 LVCMOS/RGB 输出、适合用于将其转换为 DVI/HDMI 的 TFP410。 请检查这些器件是否支持您的显示和应用所需的分辨率。

    此致、
    Ikram