This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1021-Q1:原理图审阅

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TUSB1021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595430/tusb1021-q1-schematic-review

器件型号: TUSB1021-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB1142

亲爱的

出于温度考虑、我们使用 TUSB1021 替换了 TUSB1142(经过调试和通过)。 路由是类似的、但 TUSB1021 始终无法在后端检测到 USB 3.0。 请查看原理图并在可能的情况下提供任何调试建议。 该项目是紧急的,因此我们恳请您立即作出答复。

TE1000-TE(1).pdf CN-TYPE-C-YL 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是奇怪的。 您是否能够共享过去用于 TUSB1142 的 EQ 设置、以及 TUSB1021-Q1 的当前 EQ 设置?

    请给我安排 1-2 个工作日、以便完成原理图审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB1142 有两个问题:

    1.将 CEQ1/CEQ0 状态从 00 更改为 FF
    2. CRX 电容器、从 220nf 更改为 330nf(0201 封装)。
    可以读取 USB 3.0


    TUSB1021 问题

    1.将 EQ1 和 EQ0 从 11 更改为 FF 和 00 不起作用;
    问题

    2. SSEQ1 和 SSEQ0 处于状态 11 和 00、USB 2.0 无法通信;状态已更改为 FF、USB 2.0 正常工作;但 USB 3.0 仍然无法使用。
    3. Rx 电容器,将原来的 330nf 更改为 220nf ,仍然无法使用 USB 3.0。
    现在调整任何参数(电源为 3.3V、与 TUSB1142 相同)、无法使用 USB 3.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是原理图审阅。

    e2e.ti.com/.../TUSB1021Q1_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_TE1000_2800_12_5F00_9_5F00_2025_2900_.pdf

    可以将 EQ 设置为 00 或 11。 00 很可能是信号不足、11 可能是信号过度补偿。  

    使用 EQ 调优时、您需要转接驱动器提供的所有选项。 请为控制信号安装 PUP 和 PDOWN 电阻器。

    我们还需要了解我们计划补偿哪些损耗。  

    您能否分担前置通道(TUSB1021-Q1 和主机之间)和后置通道(TUSB1021-Q1 和连接器之间)的损耗(以 dB 为单位)?

    对于 10Gbps 信令、您可以使用 1dB/英寸的近似值。 我们将通过这种方式确定所需的相应 EQ。

    TUSB1142 具有自适应均衡功能、使器件能够自动执行此调优、但 TUSB1021-Q1 没有此功能。