This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:CAN I2C 地址 b é 动态更改

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596074/tca6424a-can-i2c-address-be-changed-dynamically

器件型号: TCA6424A
主题中讨论的其他器件: TCA9555

是否可以通过将 ADDR 引脚驱动为高电平/低电平而不复位器件来更改器件的地址。

我们需要拥有超过 100 个 IO(5 个以上的器件)。 我的想法是使用额外的 控制线、 器件的每个 ADDR 引脚输入各一条。  然后通过将其地址引脚驱动为低电平并通过将其中一条 ADDR 线路设置为低电平来逐个选择、则只有一个器件位于定义的 I2C。   显然、我们只会选择访问这一个器件(其他 n 个器件位于另一个地址。

 

我不确定是否仅在上电或动态识别 AADr 引脚。