This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4F003:双向运行的 EMI/EMC 滤波器性能

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595284/tpd4f003-emi-esd-filter-performance-for-bidirectional-operation

器件型号: TPD4F003

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我想澄清是否为双向运行指定了 TPD4F003 EMI/EMC 滤波器性能  

我要查找的要点:1、数据表中是否指定了滤波、在从 OUT->IN(引脚 5-8 至引脚 1-4)测量时、是否标记了器件的 IN->OUT(引脚 1-4 至引脚 5-8)特性? 2、如果不是,过滤器反向的性能是什么

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    这些 EMI/EMC 滤波器不是双向的。 它们是单向的、电压范围为 0 至 5.5V。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    感谢您的答复。 请在下面查看客户的反馈。

    感谢您提供的信息。 为了澄清我并不担心双向信号、所有相关信号都是单端信号、并以与滤波器 EP 相同的电位为基准。 我正在寻找当‘“OUT"引“引脚作为信号输入并使用相应的“IN"‘“‘引脚作为输出时的滤波器性能。 此应用不考虑 ESD 保护、仅考虑 EMI 滤波器性能。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    有关使用“OUT"作为“作为信号引脚的唯一信息、请参阅第 6.6 节中的 ESD 波形。 由于结构看起来相同、我认为可以使用“OUT"作为“作为 输入引脚的信号、但我们没有在我们这边进行任何测试。

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenzie:

    非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo