This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:用于 am62a 项目的 Yocto 构建

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595417/am62a7-q1-yocto-build-for-am62a-project

器件型号: AM62A7-Q1

您好:

现在、我修改了 am62a Linux 和 uboot。 我在 yocoto 项目中制作了一些补丁。 然后可以构建该工程。 但有一个问题。  
1.更改了 makefile_linux。 我不知道如何更新 yocoto 项目中的 makerule
2.现在我使用 falcon 模式跳过 uboot 步骤。 我已经在工程中运行了一个脚本、以手动更新 spl.bin 并转移到工程中。  我如何将此步骤添加到 yocoto 项目中。 非常感谢

3、 系统剂量未使用 systemd 服务启动。 我将使用 myinit.sh 脚本作为 init。 我如何将其添加到 yocoto 项目中。 非常感谢

下面是 Linux falcon 模式的详细变化。 我需要将其添加到 yocoto 项目中

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510026/am62a7-soc tisearch=e2e-sitessearch&keymatch=%2525252525252520user%252525252525253A643802#