This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:有关 SN65DPHY440SS 的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596361/sn65dphy440ss-question-about-sn65dphy440ss

器件型号: SN65DPHY440SS

您好:

客户使用 SN65DPHY440SS 材料测试 CSI 的 2m 摄像头。 该报告在 1.4.18 上显示失败。 您有任何优化建议吗?

转接驱动器 FPC_MIPI D-PHY 器件 1_Report_2025-12-01_10-39-35_UTC+0800.pdf 

原理图如下所示

1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们似乎正在运行较旧版本的合规性软件、能否更新软件并重新运行测试?

    谢谢

    David