This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:快速强模式下的 CML 输出问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588857/sn65cml100-problem-with-cml-output-in-fast-strong-mode

器件型号: SN65CML100

您好、

 我正在为输出侧(即 CML 侧)运行 SI 仿真。

 SN65CML100 通过 50 Ω 上拉至 3.3V 的 CML 接收器连接。

 在典型模式下、CML 输出看起来不错、但当我以快速强运行时可能会看到更多的过冲和下冲连接的波形容差(第一:快速强和第二:典型)。

我尝试在未连接任何接收器的情况下以快速强模式仿真 SN65CML100、但我仍然会看到问题。

目前我正在使用从 TI 网站下载的 IBIS 模型、我们是否还有任何其他 IBIS 模型?

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    这是我们针对该器件唯一提供的 IBIS 模型。

    请给我们一些时间来研究这个问题、看看这是否是一个共同的问题、我们明天将设法作出回应。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Kitto、

     您能获得任何其他 IBIS 模型了吗。

    此致、

    Vinayak Arkachari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    遗憾的是、该器件没有任何其他 IBIS 模型。 很抱歉。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。