This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:CAN 端接电阻器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596322/tcan1462-q1-can-termination-resistors

器件型号: TCAN1462-Q1

尊敬的 TI 团队:

我目前正在设计一个新系统、其中我们使用 CAN-FD 在系统组件之间进行通信。 总线严格用于内部使用、不需要与外部或第三方 CAN 器件连接。

由于我们需要一些外部电缆来连接不同的系统组件、因此我们希望使用标准以太网电缆。 目前、我们使用两个 60 Ω 电阻器、并使用 4.7nF 电容器作为端接、以 TCAN1462-Q1 作为收发器。  

是否可以改为使用 50 欧姆端接总线、以匹配以太网电缆的特性阻抗?

提前感谢您。

此致、

Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我建议即使将以太网电缆也使用 60 欧姆电阻器。  50 Ω 端接应意味着在驱动电流增加(热量增加,差分振幅减小)且超出预期的工作点时会偏离 ISO 标准。

    我相信标准双绞线以太网应该是 100 欧姆。 因此、120 欧姆的 CAN 总线通过 100 欧姆电缆布线。 这种差异仍然应该是可以接受的、因为它似乎是反射率的 9%左右。例如、SIC 旨在容忍现实世界的复杂性、如这种情况、谢谢。

    此致、

    Michael。