This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:禁用收发器唤醒

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594655/tcan1145-q1-transceiver-wakeup-disable

器件型号: TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1145EVM

您好专家、

在我的项目中、我们使用 TCAN1145 收发器进行产品开发。 在当前的开发阶段、我们不需要唤醒支持。

因此、我需要阅读所需的应用文档、了解如何设置 SPI 命令以禁用唤醒支持。

如果有一些示例代码可用、也会很好。

此致、

Sridhar Amirthalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、感谢您在解释 SPI 响应代码方面的支持。 是否有与此相关的文档?

    如何通过 SPI 对寄存器上方的响应代码进行编程和验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridhar:

    感谢您耐心等待我的答复。  

    在当前开发阶段、我们不需要唤醒支持

    您指的是从 CAN 总线唤醒的情况吗? 如果是这样、由于 ISO 11898-2 中的标准 CAN 协议的性质、无法真正禁用该功能。

    最接近的方法是使用选择性唤醒、其 ID 永远不会如本文所述使用:  

     TCAN1145-Q1:禁用 CAN 总线上唤醒(仅使用 WAKE 引脚触发器唤醒) 

    至于 SPI 代码、我们没有具体的相关指南。 不过、我们提供了可能有助于开始使用的启动代码。 我已通过电子邮件向 Renan 发送详细信息、以便将其发送给您。

    另一个有用的资源是我们的 TCAN1145EVM。 该器件有一个预编程的 MCU 和控制器以及一个 GUI、因此您可以轻松学习相关功能并与 SPI 命令进行交互: https://www.ti.com/tool/TCAN1145EVM 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    是的、我指的是通过 CAN 总线进行的唤醒。

    在这种情况下、下面寄存器中第 7 位 (SW_EN) 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridhar:

    这是一个好问题。 选择性唤醒 (SW) 是一项实现局部联网的特殊功能。 您可以在此处阅读更多相关信息:  

    https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf

    此功能可用于根据其 ID 唤醒 CAN 总线上的特定 CAN 节点。 如果 CAN 总线上发送的 ID 与启用了软件的收发器不匹配、收发器将保持睡眠模式。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的信息。 我将对此进行研究。

     Renan Santos Adriano、您能将 Starter 代码详细信息分享给我吗?

    此致、

    Sridhar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sridhar、

    我一收到一份电子邮件就会通过电子邮件发送。

    此致、

    Renan