This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:VDDA 引脚电流消耗

Guru**** 2932530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595043/tlk2711-sp-vdda-pins-current-consumption

部件号: TLK2711-SP

您好、

我想最终确定 VDDA 电源滤波铁氧体磁珠规格、对此我有一些疑问-

  1. 其阻抗应该是多少(在 100MHz 处)? EVM 为 600 欧姆、而数据表中的图 7-1 中提到了 5 欧姆铁氧体磁珠。
  2. VDDA 引脚的电流消耗是多少、需要最终确定铁氧体磁珠的额定电流。

此致、

斯瓦斯蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swastik:

       在 EVM 文件中、您在哪里看到了 600 欧姆铁氧体磁珠?

     对于 VDD、最大电流为 208mA。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    请查找 BOM 和原理图片段。

    208mA 最大电流是来自 VDDA 引脚还是来自 VDD 和 VDDA 组合引脚?

    此致、

    斯瓦斯蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swastik:

      100Mhz 时的 600 欧姆应正常,它可以支持 500mA。

    好极了

    Brian