This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:ESD

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595933/sn65hvd75-esd

部件号: SN65HVD75

人员相对应

在比较红色框的区域时、为什么有大约 2 倍的差异? 它是标准上的差异吗? 测量引脚是否有差异?

此致

Shingu

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    该差异与收发器上的特定引脚相对应。 8kV 用于所有引脚(如 D、DE、/RE)。 RS 485 A 和 B 总线引脚的额定电压高达 15kV。  

    此致、

    Ethan