This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】SBC 至 MCU 兼容性请求模板

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN2845-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595921/faq-sbc-to-mcu-compatibility-request-template

器件型号: TCAN2845-Q1

如果您希望将 MCU/MCU 系列添加到 TI 系统基础芯片 (SBC) 的 MCU 兼容工具中以了解 TI CAN/LIN SBC 可以支持的功能、请复制以下模板、填写所需信息、并将其发布为标题为“SBC 至 MCU 兼容请求“的 E2E 问题、并将“TCAN2845-Q1"标记“标记为器件型号(即使这不是 SBC、您最终将使用的 SBC)。

 

MCU 系列:

MCU 器件型号(如果适用):

MCU 制造商:

MCU 数据表链接:

电源电压:

所需的最大电源电流:

所需协议(CAN、LIN、CAN FD、CAN SIC 等):