This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:ESD 评估结果

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594920/sn65hvd75-esd-evaluation-results

部件号: SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: THVD1450

人员相对应

该产品是专门针对 ESD 保护的 IC、表“7.2 ESD 等级“中提供了有关 ESD 评估结果的唯一信息。 您能否披露详细的评估文件?

SN65HVD75DGKR

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    我们在质量、可靠性和封装报告中有关于此器件 ESD 的唯一其他详细信息:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SN65HVD75DGKR 

    您是否需要特定规格或详细信息?

    此外、如果您为 ESD 选择 SN65HVD75、我们有几款更新的收发器、这些收发器具有改进的内部 ESD 保护功能。 我要特别强调的是 THVD1450、它具有 18kV 接触 ESD 保护、更快的数据速率、更多的节点数、更强的驱动强度以及其他特性。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    感谢您的迅速回复。

    我想索取 ESD 的实际性能值的分布数据。 这是可能的吗?

    此致、

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    我们没有可以分享的 ESD 性能分布数据。 对于大多数 ESD 规格、我们以 2kV 的间隔测试每个规格 3 次、直到达到器件的额定规格。  

    此致、

    Ethan