This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC180:Texas SN55LBC180RSAR GND-Pin11 和 amp;12 电阻问题。

Guru**** 2933610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595490/sn55lbc180-texas-sn55lbc180rsar-gnd-pin11-12-resistance-issue

器件型号: SN55LBC180

我们的客户报告了 PCBA 上的高电阻问题、如下所述。由于此问题、在客户端停用了大约 143 台电机。
 
德州仪器 (TI) SN55LBC180RSAR 器件的引脚对引脚电阻是在将其从 PCB(引脚 6 和 7)中移除后以 GND 为基准进行测量的。我们可以看到这两种器件之间存在很大的差异。请查找以下测量数据供您参考。
 
IC 引脚编号   低电阻 IC - GND 至其他引脚   高电阻 IC -GND 至其他引脚  
1. 6.7 M Ω 6.2M Ω
2. 6.2M Ω 6.4 M Ω
3. 7.6M Ω 6.3 M Ω
4. 8.6 M Ω 5.8 M Ω
5. 3.45M Ω 6.3 M Ω
7. 0.3OHM 0.3OHM
8. 5.7 M Ω 5.8 M Ω
9. 5.5 M Ω 3.0 M Ω
10. 4.3 M Ω 4.2 M Ω
11. 21.5K Ω 93.1k Ω
12 28.3k Ω 236.8k Ω
13 3.0 M Ω 3.4 M Ω
14 4.3 M Ω 3.4 M Ω
15 4.3 M Ω 2.6 M Ω
16 4.2 M Ω 2.6 M Ω
 
我们想知道这是否是正常现象。 请解释为什么引脚 11 和 12 的阻抗存在如此大的差异。