This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S201-Q1:如何将 SBUx 用于 DP、DM?

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597890/tpd4s201-q1-how-to-use-sbux-for-dp-dm

器件型号: TPD4S201-Q1

由于我们没有 SBUx 线路来提供保护、因此我们希望对 DP、DM 信号提供 Vbat 短路和 ESD 保护。   数据表简要提到了这一点。  如果我们这样做、您能否详细说明一下我们应该了解的任何注意事项或顾虑?  我们是否需要添加任何其他组件才能实现此目的?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon:

    对于此器件、您可以为 DPDM 使用 SBUx 通道。 有关详细说明、请参阅第 6.3.1.4 节。 我认为这样不是需要考虑的主要因素。

    BR、

    Ke Wang