This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:查询 TPS3851G33EDRBR 的 WDI 引脚漏电流

Guru**** 2931530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596501/tps3851-inquiry-about-wdi-pin-leakage-current-for-tps3851g33edrbr

器件型号: TPS3851

你(们)好

在我的应用中、WDI 引脚的直流特性 VIL 对于选择合适的电平转换器至关重要。
我需要知道  WDI 引脚的最大输入漏电流。

此参数会影响输出器件的 VOL。
此参数似乎未在数据表中明确指定。
您能否提供 TPS3851G33EDRBR 上 WDI 引脚的最大输入漏电流?

谢谢、此致

Chunli Liang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    很遗憾、我们没有请求的数据。 根据基准测试、它的范围为几纳安。 输出器件的最大容许电流是多少?

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您的快速回答。

    实际上、我想 在设计中使用 SN74AXC2T45QDCURQ1。

    SN74AXC2T45QDCURQ1 的最大输出电流 (IOH) 为 50mA。  

    由于 TPS3851G33EDRBR 的 WDI 引脚消耗的电流在几纳安范围内。
    我们是否可以假设 TPS3851G33EDRBR 的 WDI 引脚仅消耗几纳安的电流?
    SN74AXC2T45QDCURQ1 的信息 如下。
    谢谢、此致
    Chunli Liang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    50mA 输入预算对于 TPS3851 的 WDI 来说是足够的。

    Jesse