This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06DQAR 交换 D+和 D-

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597561/tpd4e05u06-tpd4e05u06dqar-swap-d-and-d-

器件型号: TPD4E05U06

尊敬的支持部门:

出于路由目的、我是否可以交换 D2+和 D2-的使用期限、即将 RX_N 连接到 D2+、将 RX_P 连接到 D2-、并将 TX_P 保持到 D1+、将 TX_N 连接到 D1-? 请参阅随附的图。 TPD4E05U06DQAR.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny Chao、

    每个引脚都有相同的配置、因此您发送的绘图不会有任何问题。  

    您甚至可以在 D2+中具有 TX_P、在 D2-中具有 RX_N、并且不会出现任何问题。

    此致、

    Bryan