This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:将 TS3USBCA4 用于 USB4 边带信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBCA4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597844/ts3usbca4-using-the-ts3usbca4-for-usb4-sideband-signals

器件型号: TS3USBCA4

你(们)好

在需要 SBU 线路的 USB4 边带信号多路复用的应用中使用 TS3USBCA4 器件是否存在任何已知问题或限制?  标准 DisplayPort AUX 也将与其他多路复用器 IO 之一进行多路复用。

此致

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom、

    我以前没有见过 TS3USBCA4 用于 USB4 边带信号多路复用、但由于这是无源多路复用器、只要信号处于以下数据表规格范围内、就可以正常工作。

    带宽注意事项 — 您应始终选择带宽比信号频率高 5 至 7 倍(特别是对于 CLK 信号/方波)的开关。 该器件的带宽为 550MHz。

    此致、
    Katy