This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:如果可以交换 D+ D-以使用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597354/tmuxhs221-if-d-d--could-be-exchanged-to-use

器件型号: TMUXHS221

尊敬的团队:  

 

使用 TMUXHS221 芯片时、D+和 D-、DB+和 BD-、DA+和 DA-是否可以互换使用? D+是否连接到 DM、D-是否连接到 DP? 如下图所示。  

如果没有、我可以问为什么? 信号电压电平似乎相同。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    由于 TMUXHS221 是无源多路复用器、因此您可以切换+/-侧。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的答复。 通常 D+应该连接到 DP、您是说它也可以连接到 DM 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    正确。

    此致、
    Katy